Les Machines agricoles Garford
Les boîtiers en aluminium ALN de Fibox protègent la solution d’IA Robocrop de Garford, qui détecte et élimine mécaniquement les mauvaises herbes avec une grande précision.
Industrie
Agriculture
Localisation
Royaume Uni
Ligne d'activité
Services de personnalisation Fibox
A propos de l'entreprise
Garford Farm Machinery est une entreprise britannique d’ingénierie agricole fondée en 1986 par la famille Garford, qui associe expertise agricole et innovation mécanique. L’entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements avancés pour l’agriculture de précision, en particulier de systèmes mécaniques de désherbage guidés par caméra.
Grâce à des systèmes de contrôle avancés et de surveillance, l’entreprise a bénéficié de services de personnalisation de boîtiers hautement adaptés, qui contribuent à réduire les étapes de traitement manuel et à simplifier les exigences d’installation.
Défis
Garford Farm Machinery travaille dans un environnement marqué par les vibrations, la poussière et l’humidité, mais le véritable défi survient souvent une fois le travail terminé. Les machines agricoles sont régulièrement nettoyées au jet haute pression, un processus qui peut facilement détruire des composants électroniques sensibles si le boîtier n’est pas à la hauteur.
Garford utilise les produits Fibox depuis des années, mais le développement de son système Robocrop AI a créé un besoin encore plus fort de précision, de personnalisation et d’un processus de fabrication plus rationalisé.
Robocrop AI utilise des caméras et l’IA pour reconnaître chaque plante individuellement, ce qui permet à la machine d’éliminer mécaniquement les mauvaises herbes avec une grande précision. Au centre de ce système se trouve un module de commande électronique (ECM), qui traite les données et pilote la machine en temps réel.
Leur technologie la plus récente nécessitait un boîtier robuste, parfaitement dimensionné pour l’ECM, ainsi qu’un moyen plus efficace de gérer la personnalisation des unités.
Garford a compris qu’en abandonnant les modifications manuelles réalisées en interne, l’entreprise pourrait intégrer le boîtier plus efficacement dans sa ligne de production.
Notre Solution
Réduire le travail manuel et améliorer l'efficacité de la production
Au lieu de percer et de modifier chaque unité eux-mêmes, Garford envoie désormais directement les fichiers de conception à Fibox, qui usine et prépare les boîtiers selon des spécifications exactes. Garford reçoit des composants entièrement finis, prêts à être installés.
Ce changement a eu un impact clair sur les opérations quotidiennes. Il réduit le travail manuel, supprime le risque de mauvais alignement et garantit la cohérence de chaque unité. Pour un OEM qui gère plusieurs configurations et un développement produit continu, ce niveau de précision et de répétabilité est essentiel.
Un partenaire fiable
Au-delà du produit lui-même, Garford apprécie la manière dont Fibox agit comme partenaire, avec une bonne communication, des délais clairs et une chaîne d’approvisionnement réactive.
« Travailler avec Fibox est vraiment simple, leurs délais de livraison sont courts et ils sont très efficaces », déclare Brown. « Ils ont toujours pris soin de nous. Et le produit lui-même est vraiment incomparable. »
Grâce à des contacts réguliers et à des mises à jour fréquentes, Garford n’a pas à gérer l’incertitude liée aux livraisons. Cette fiabilité soutient sa propre planification de production et réduit la pression sur les équipes internes.
Nathan Brown
Responsable mécatronique chez Garford
Points clés à retenir
Réduire le travail manuel grâce à la personnalisation
Des modifications de boîtiers adaptées ont permis de réduire le travail manuel de découpe et de préparation pour les équipements de Garford. En adaptant des composants standard à des besoins spécifiques, le processus de production est devenu plus efficace et moins intensif en main-d’œuvre.
Ingénierie de précision pour les machines agricoles
La personnalisation des boîtiers a permis aux composants de s’intégrer parfaitement dans les systèmes d’agriculture de précision de Garford.
Installation plus rapide et plus efficace
En livrant des composants modifiés et prêts à l’emploi, le temps d’installation a été considérablement réduit. Cela a éliminé les besoins d’ajustements importants sur site et a simplifié l’assemblage sur le terrain.
Une collaboration au service d'une solution concrète
Une coopération étroite entre les équipes d’ingénierie a permis de concevoir une solution adaptée aux exigences réelles du monde agricole. Une communication efficace et un support technique solide ont garanti que la conception finale réponde à la fois aux contraintes opérationnelles et environnementales.
Produits utilisés dans le projet Garford
Fibox propose une large gamme de solutions durables de boîtiers et de coffrets pour des conditions climatiques extrêmes. Dans ce projet, Garford Farm a utilisé des produits de la gamme ALN. Les produits standard ont été personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques du projet.