< Zurück zu Case Studies

Case Study Sandfield Penstock Solutions

Fibox unterstützte Sandfield Penstock Solutions dabei, die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit seiner Systeme zur Schadstoffrückhaltung mit langlebigen ARCA-Gehäusen zu verbessern, die für anspruchsvolle Außenumgebungen entwickelt wurden.

Toggleblok by Sandfield Penstock using ARCA IEC cabinet

Branche

Branche für industrielles Wassermanagement

Standort

Vereinigtes Königreich

Geschäftsbereich

Gehäuse und Schaltschränke

Über das Unternehmen

Sandfield Penstock Solutions ist ein in Großbritannien ansässiges Ingenieurunternehmen, das sich auf Lösungen zur Schadstoffrückhaltung und Wasserregulierung für industrielle und infrastrukturelle Umgebungen spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt praktische, eigenständige Systeme, die verhindern, dass kontaminiertes Wasser bei Leckagen, Bränden oder Überschwemmungen in die Umwelt gelangt.

Fibox ARCA-Schränke sind heute das Standardgehäuse für die Steuerungssysteme von Sandfield Penstock Solutions. Die enge Zusammenarbeit mit Fibox hat Sandfield Penstock Solutions eine robustere, flexiblere und zuverlässigere Gehäuseplattform ermöglicht. Ihre Erfahrung zeigt, wie die richtige Gehäusewahl und die enge Zusammenarbeit mit dem Hersteller die Systemqualität und Zuverlässigkeit direkt verbessern können.

Herausforderungen

Als Sandfield Penstock Solutions damit begann, das Toggleblok-Ventil zu einem vollständigen, eigenständigen System weiterzuentwickeln, benötigte das Unternehmen einen Schaltschrank, der der kritischen Bedeutung der Anwendung gerecht wurde.

Die Herausforderungen, denen Sandfield Penstock Solutions gegenübersteht:

Ihre Steuerpulte werden häufig im Freien, mitten auf Feldern oder auf stark frequentierten Industriestandorten installiert und müssen über Jahre hinweg zuverlässig funktionieren.

Jede Schwachstelle im Schaltschrank, der die Elektronik schützt, würde die Leistung der gesamten Lösung beeinträchtigen.

Als sich Toggleblok von der Prototypenentwicklung zu einer ausgereiften Lösung weiterentwickelte, stand Sandfield Penstock Solutions vor der Herausforderung, einen langlebigen, hochwertigen Gehäusestandard zu finden, der langfristige Anwendungen im Umweltschutz zuverlässig unterstützt

 Unsere Lösung 

Flexibilität ohne unnötige Komplexität

ARCA ist zu einem zentralen Bestandteil des Toggleblok-Systems geworden, weil es die nötige Flexibilität bietet, ohne Sandfield Penstock Solutions zu kundenspezifischen Sonderanfertigungen zu zwingen.

Viele ihrer Kunden haben spezifische Anforderungen daran, wie Bedienelemente dargestellt werden. Einige bevorzugen es zum Beispiel, keine Tasten und Schalter an der Außentür zugänglich zu haben. Mit ARCA kann Sandfield Penstock Solutions Innentüren verwenden, um Bedienelemente hinter einer zweiten Schutzschicht zu montieren. So bleibt die Außenseite sauber und sicher, während autorisiertes Personal das System weiterhin problemlos bedienen kann.

sandfield penstock solutions toggleblok uses fibox enclosures

Vorteile der Partnerschaft mit Fibox

Die enge Zusammenarbeit mit Fibox hat klare kommerzielle und praktische Vorteile gebracht. Heute bestellt Sandfield Penstock Solutions ARCA-Gehäuse in geplanten Mengen und profitiert dadurch von einer wettbewerbsfähigeren Preisstruktur im Vergleich zu Einzelstückkäufen. Das hilft dem Unternehmen, die Kosten bei steigenden Volumina zu steuern und gesunde Margen für die eigenen Systeme zu sichern.

Die direkte Beziehung hat auch die Entwicklungsarbeit vereinfacht. Anstatt Zeit mit Katalogen und Produktauswahltools zu verbringen, kann Sandfield Penstock Solutions seine Anforderungen und Rahmenbedingungen beschreiben und gemeinsam mit Fibox das am besten geeignete Gehäuse identifizieren. Wenn ein neues Projekt eine andere Konfiguration erfordert, können Ideen schnell getestet und Prototypen rasch bereitgestellt werden. Diese praktische Unterstützung gibt den Ingenieurinnen und Ingenieuren mehr Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was Toggleblok auszeichnet: Systemdesign, Steuerlogik und die Integration in die Anlagen der Kunden.

sandfield penstock toggleblok fibox cabinet-1

Die wichtigsten Erkenntnisse

Standardisierte Gehäuseplattform

Die Standardisierung auf Fibox ARCA-Gehäuse ermöglichte es Sandfield Penstock Solutions, kundenspezifische Sonderanfertigungen zu reduzieren und die gesamten Produktentwicklungsprozesse zu vereinfachen.

Flexible modulare Konstruktion

Das ARCA-System bot anpassungsfähige Konfigurationen, die unterschiedliche Kundenanforderungen erfüllten und gleichzeitig eine konsistente und skalierbare Gehäuseplattform aufrechterhielten.

Verbesserte operative Effizienz

Der Einsatz von Standardkomponenten half dabei, Lieferzeiten zu verkürzen und Montage, Wartung sowie zukünftige Upgrades schneller und effizienter zu gestalten.

Schnellere Entwicklung und Prototypenerstellung

Die enge Zusammenarbeit mit Fibox ermöglichte schnellere Designiterationen, eine höhere Entwicklungseffizienz und eine schnellere Entwicklung neuer Systemkonfigurationen.

Im Projekt eingesetzte Produkte

Fibox bietet eine große Auswahl an langlebigen Gehäuse- und Schaltschranklösungen für extreme Wetterbedingungen. In diesem speziellen Abwasserprojekt nutzte Sandfield Penstock Solutions Produkte aus dem ARCA-Sortiment. Die Standardprodukte wurden an die spezifischen Anforderungen des Projekts angepasst.

ARCA IEC
Missing from Table

ARCA IEC

Wandschaltschrank mit scharnierter Tür 100 % korrosionsfreie und sehr stabile Konstruktion ...

                                    EKUN 180 T <br>
                                    2538185
Enclosures

EKUN 180 T
2538185

560 x 380 x 180

Gehäuse PC
transparenter Deckel


                                    EKTH 130 T <br>
                                    2538167
Enclosures

EKTH 130 T
2538167

560 x 280 x 130

Gehäuse PC
transparenter Deckel