17 mars 2026
Des inspections plus rapides. Des opérations plus sûres. Une conception plus intelligente.
Chez Fibox, l'innovation commence par l'écoute de nos utilisateurs, la collaboration entre les équipes et la résolution des difficultés. C'est cette philosophie qui a guidé la série ARCA, des armoires en polycarbonate durables et sans corrosion qui font confiance aux industries depuis 2012.
Aujourd'hui, début 2026, nous allons plus loin avec la porte transparente ARCA, conçue pour apporter clarté, sécurité et efficacité aux installations électriques modernes.
L'histoire d'ARCA a commencé il y a plus de dix ans, lorsque notre équipe a constaté un besoin croissant de boîtiers plus grands et plus robustes, capables de surpasser l'acier et le polyester dans les environnements difficiles. Allan Schultz, directeur de la gestion des produits chez Fibox, s'en souvient :
"Je suis allé moi-même voir 119 clients en Europe pour connaître directement leurs besoins. La conclusion était claire : la résistance à la corrosion, la durabilité et la flexibilité n'étaient pas négociables. C'est ainsi qu'est née l'armoire ARCA".
Les armoires ARCA sont rapidement devenues l'une des gammes de produits les plus populaires de Fibox, réputées pour leur solidité, leur stabilité aux UV, leur résistance aux chocs et leur fiabilité, même dans les conditions les plus difficiles.
Mais avec l'évolution des technologies, de nouveaux besoins sont apparus chez les utilisateurs. Plus d'affichages électroniques, d'IHM, d'indicateurs LED et d'automatisation intelligente et par conséquent des clients désireux de surveiller leurs systèmes sans ouvrir les boîtiers. C'est ainsi qu'est née l'idée des portes transparentes.
La maintenance moderne exige des contrôles d'état instantanés sans compromettre la sécurité ou la protection. En expliquant l'inspiration derrière l'innovation, Allan Schultz note :
"Les écrans tactiles et les affichages sont omniprésents aujourd'hui et doivent être protégés. Mais les utilisateurs ont également besoin de les voir. C'est pourquoi la transparence est devenue essentielle : vous ne voulez pas compromettre la sécurité en ouvrant la porte, mais vous avez quand même besoin de visibilité".
Anssi Savelius, directeur international de la recherche et du développement chez Fibox, travaille en étroite collaboration avec Allan Schultz sur la porte transparente et souligne les avantages pour l'utilisateur :
"Avec la porte transparente, un agent de maintenance peut instantanément vérifier les affichages ou les voyants d'avertissement sans même toucher le boîtier. Cela signifie moins de risques, une meilleure sécurité et des réactions plus rapides".
Ces avantages se concrétisent dans de nombreux secteurs, de l'automatisation des bâtiments et des énergies renouvelables à l'eau et aux déchets, en passant par l'automatisation des usines et les systèmes de contrôle du trafic. La porte transparente ARCA vous permet de confirmer visuellement et immédiatement l'état du système, ce qui réduit les temps d'arrêt, évite les ouvertures inutiles et favorise l'efficacité et la sécurité.
La création de la porte transparente ARCA ne se résume pas à la fabrication d'un panneau transparent. Il s'agissait plutôt de repenser l'ensemble de la conception pour améliorer les performances et l'efficacité. Comme le souligne Allan Schultz :
"Nous pouvons installer cette porte en une seule fois, contrairement à l'ancienne méthode qui consistait à découper un trou et à coller une fenêtre. Cela signifie un meilleur délai de livraison, une plus grande résistance aux chocs et un meilleur prix pour nos clients.
Cette pièce moulée sans soudure améliore considérablement la résistance aux chocs et l'étanchéité de la porte, tout en rationalisant la production. Contrairement aux armoires en acier ou en PRV qui nécessitent une fenêtre collée, la porte transparente ARCA est une solution plus robuste, plus fiable et plus rentable.
Pour garantir la durabilité à l'extérieur, la porte est fabriquée en polycarbonate fumé. Cette teinte subtile agit comme des lunettes de soleil : elle protège des rayons UV, empêche le matériau de jaunir ou de se troubler, et permet de conserver une bonne visibilité pendant des années.
Les avantages en un coup d'œil
Les avantages pour l'utilisateur vont bien au-delà de l'amélioration de la visibilité :
-
Sécurité : Inspectez les écrans, les LED et les indicateurs d'état sans risque de choc.
-
Durabilité : Le polycarbonate robuste, la protection contre les UV et les indices IK/IP élevés garantissent la longévité.
-
Efficacité : Les contrôles visuels rapides réduisent les temps d'arrêt et simplifient la maintenance.
-
Flexibilité : Entièrement compatible avec l'ensemble de la gamme ARCA et des accessoires.
-
Aspect professionnel : Design propre et moderne pour les installations exigeantes.
Tous ces avantages reflètent la volonté de Fibox de rendre la vie des utilisateurs plus facile et plus sûre. Comme le dit Allan Schultz : "Plus de transparence, davantage d'efficacité - voilà ce qu'est la porte transparente ARCA.
Les avantages en un coup d'œil
La porte transparente ARCA sera lancée dans le monde entier au début de l'année 2026. Conçue pour la clarté, la sécurité et l'efficacité, elle aide les utilisateurs à voir clair, à agir en toute sécurité et à travailler plus intelligemment.
Contactez Fibox dès aujourd'hui pour découvrir comment la porte transparente ARCA peut soutenir votre prochain projet et garantir que vos installations sont prêtes pour l'avenir.