Robuste Ladelösungen für Wohnanlagen
Die modernen, hochwertigen Wallboxen von Fibox – für alle Arten von Elektroautos. VDE-geprüft ✔️ und ideal für große und kleine Parkflächen in Wohngebieten
Warum Fibox?
![Zuverlässiges EV-Laden für Wohngebiete](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Fibox-EVC-Pictograms-2023-87x87_01-RGB.png?width=248&height=248&name=Fibox-EVC-Pictograms-2023-87x87_01-RGB.png)
Für den rauen Alltag
Unsere Ladeprodukte trotzen selbst den härtesten Bedingungen im Dauereinsatz. Anwohner und Mieter kommen und gehen, und Fibox bluEV sorgt unermüdlich für ausreichend Reichweite und Komfort der Autofahrer.
![Intelligentes EV-Laden für Wohnkomplexe](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Fibox-EVC-Pictograms-2023-87x87_02-RGB.png?width=247&height=248&name=Fibox-EVC-Pictograms-2023-87x87_02-RGB.png)
Passend für Ihre Bedürfnisse
Anwohnerparkplätze stellen besondere Anforderungen an das Laden von E-Autos, da alle Ladepunkte im selben Stromnetz betrieben werden. Faire Abrechnung, Lastmanagement und ein geeignetes Zugangsmanagement gehören ebenfalls dazu.
![Qualitäts-EV-Laden für Zuhause](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Fibox-EVC-Pictograms-2023-87x87_03-RGB.png?width=248&height=248&name=Fibox-EVC-Pictograms-2023-87x87_03-RGB.png)
Top-Qualität aus Finnland
Wir garantieren für unsere hochwertigen Produkte und stehen Ihnen von der Konzeption bis zum After-Sales-Support mit Rat und Tat zur Seite. Alle unsere Produkte sind VDE-zertifiziert und für den Benutzer wie für das Fahrzeug sicher.
RÜSTEN SIE IHRE PARKFLÄCHEN FÜR ELEKTROAUTOS UM
Gewinnen Sie neue Bewohner
Es wird immer wichtiger, umweltfreundliche Einrichtungen im öffentlichen Raum anzubieten. Ein guter Weg, bestehende Bewohner zu binden und neue zu gewinnen, ist, nachhaltige Lademöglichkeiten für Elektroautos anzubieten. Moderne Anwohner bevorzugen Wohngegenden mit ökologischen Konzepten, zu denen auch EV-Ladeangebote zählen.
![Neue Bewohner anziehen](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/Residential1.png?width=500&height=308&name=Residential1.png)
Steigern Sie den Immobilienwert
Elektroautos werden meist nachts auf Anwohnerparkplätzen aufgeladen, was 70–90% der Ladevorgänge ausmacht. Andererseits schrecken fehlende Ladepunkte neue Bewohner, die es gewohnt sind, ihr Auto auf ihrem eigenen Parkplatz aufzuladen, eher ab. So kann durch die Bereitstellung von EV-Ladestationen die Attraktivität und damit der Wert Ihrer Immobilie gesteigert werden.
![Vorteile des Elektrofahrzeug-Ladens](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Residential2.png?width=500&height=308&name=Residential2.png)
Generieren Sie Mehreinnahmen
Durch die Installation von Wallboxen, an denen Anwohner und Besucher ihre E-Autos laden können, können Wohngenossenschaften und Immobilieninvestoren zusätzliche Einnahmen durch Ladegebühren erzielen. Fibox bluEV verfügt deshalb über einen integrierten Energiezähler zur einfachen und zuverlässigen Abrechnung.
![Ladegeräte für Bewohner bringen zusätzliche Einnahmen](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Residential3.png?width=500&height=308&name=Residential3.png)
VIELFÄLTIGE LÖSUNGEN FÜR WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFTEN
Wohnungsbaugenossenschaften haben bei der Einrichtung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EV) zahlreiche Wahlmöglichkeiten. Eine der gängigsten Optionen sind Level-2-Ladestationen (von 3–22 kW), die sich mit ihrer moderaten Ladeleistung perfekt für das Aufladen über Nacht eignen. Sie bieten den Bewohnern einen Ladekomfort, ohne dass eine teure Aufrüstung des Stromnetzes erforderlich wird.
Wer ein breiteres Publikum, Langzeitbesucher oder Reisende ansprechen möchte, für den sind DC-Schnellladestationen genau das Richtige. Diese Schnellladepunkte bieten eine 80%ige Ladung in nur 30 Minuten und sind ein wertvolles Angebot für Anwohner oder Durchreisende, die auf schnelles Wiederaufladen angewiesen sind.
Durch gezielte Planung und Auswahl der richtigen Kombination von EV-Lademöglichkeiten können Wohnungsbaugenossenschaften sicherstellen, dass sie die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Bewohner erfüllen, ohne zu viel in das System zu investieren.
![Beispiel für den Ladezustand eines Tages bei einer Fahrstrecke von 130 km Beispiel für den Ladezustand eines Tages bei einer Fahrstrecke von 130 km](https://www.fibox.com/hubfs/EV-Charging/P%C3%A4iv%C3%A4n%20ajot.jpg)
1) Arbeitsweg, 32 Kilometer
2) Arbeitsweg, Einkaufen, Kinder abholen usw. 96 Kilometer
3) Nächtliches Laden bei 11 kW per Zeitsteuerung und Lastmanagement, die die Leistung ein wenig begrenzt
Wie wirken sich die unterschiedlichen Ladeleistungen in Kilometern aus?*
*Im Durchschnitt liegt der Verbrauch eines Pkws bei 20 kWh/100 km. Dieser schwankt jedoch je nach Fahrzeug und Einsatzbedingungen.
Zudem kann das Lastmanagement die verfügbare Leistung unabhängig von der Nennleistung der EV-Ladestation begrenzen, wenn das System stark beansprucht wird, etwa durch die Anzahl der zu ladenden Fahrzeuge, die Art der zu ladenden Fahrzeuge (Hybrid- oder reine Elektroautos) sowie die Ladezustände der zu ladenden Batterien („Füllstand“).
PASSENDE PRODUKTE FÜR WOHNUNGSGENOSSENSCHAFTEN
Zertifiziert und rundum sicher
Von unabhängigen Stellen zertifizierte EV-Ladegeräte bieten Sicherheit beim Aufladen auf Anwohnerparkplätzen. Die Ladestationen Fibox bluEV verfügen über alle erforderlichen sowie zusätzliche Sicherheitskomponenten, die gewährleisten, dass ihre Benutzung sicher ist und allen Sicherheitsstandards entsprechen. So sind sie kostengünstig zu installieren und bieten sowohl dem Betreiber als auch dem Fahrer des Elektroautos größtmögliche Sicherheit.![Sicheres und zugelassenes EV-Ladegerät für Wohngebiete](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/turvallinen.jpg?width=1485&height=990&name=turvallinen.jpg)
Allzeit optimal geladen
Für Wohnungsgenossenschaften ist es entscheidend, dass die kombinierte Ladeleistung die Grenzen des Stromanschlusses nicht überschreitet. Insbesondere für größere Parkflächen empfehlen wir unsere Varianten, die ein Lastmanagement für die Energieverteilung bieten.
Zahlreiche Betreiber berechnen den Stromverbrauch für das Aufladen von Autos an Ihre Nutzer. Für eine ordnungsgemäße Abrechnung müssen die Ladegeräte MID-zugelassen sein, und der Verbrauch muss direkt am Ladegerät abgelesen werden können.
![Gute EV-Ladestation für den alltäglichen Gebrauch](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/optimaalinen.jpg?width=1485&height=987&name=optimaalinen.jpg)
Gewährleistung und Support
Unsere Ladeprodukte sind langlebig und von hoher Qualität. Darauf gewähren wir eine Garantie von bis zu drei Jahren. Wir sind für Sie da, wenn Sie Fragen zu Ladestationen haben, beraten Sie gerne, was für Ihr Unternehmen am geeignetsten ist, oder wenn Sie technische Unterstützung benötigen.
![Elektrofahrzeug-Laden für Wohnungsbaugenossenschaften](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Takuu%20ja%20tuki.jpg?width=1482&height=991&name=Takuu%20ja%20tuki.jpg)
NACHHALTIGE LÖSUNG FÜR ANWOHNERPARKPLÄTZE
Fibox bluEV
Eine robuste, moderne und smarte Type-2-Ladestation für alle Elektrofahrzeuge. Sie kann in das Backend-System von Dienstleistern integriert oder als Standalone-Gerät genutzt werden. Das integrierte Lastmanagement und die Sicherheitskomponenten sorgen für eine kosteneffizienten Betrieb.
Geeignet für mittlere bis große Parkflächen. Maximal mögliche Ladeleistung: 11 kW und 22 kW.
![Ladestation Fibox bluEV für alle Elektroautos](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/bluev.jpg?width=1058&height=779&name=bluev.jpg)
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb
Wir arbeiten eng mit Experten auf dem Gebiet der EV-Ladetechnik zusammen, um Sie optimal bei Ihren individuellen Ladeanforderungen zu unterstützen. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem unserer Partner auf, um die beste Lösung für Ihren Einsatzfall zu finden.