Zuverlässige Ladelösungen für gewerbliche Anwendungen
Entdecken Sie die Zukunft der Elektromobilität mit der hochmodernen Technologie und dem benutzerfreundlichen Design von Fibox bluEV. Ob im Einkaufszentrum, in Ferienanlagen oder überall dort, wo sich Menschen aufhalten: dieses fortschrittliche Ladegerät garantiert Komfort, Leistung und Nachhaltigkeit. Entdecken Sie die zahlreichen Vorteile, die das Kundenerlebnis steigern und einen wertvollen Beitrag zu einer grüneren Zukunft leisten.
Warum Fibox?
![E-Tankstelle für Elektrofahrzeuge in Einkaufszentren](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Fibox-EVC-Pictograms-2023-87x87_01-RGB.png?width=248&height=248&name=Fibox-EVC-Pictograms-2023-87x87_01-RGB.png)
Für den rauen Alltag
All unsere Ladegeräte sind so ausgelegt, dass sie rauen Witterungsbedingungen, extremen Temperaturen und Dauerbetrieb standhalten. Egal, ob Ihre Kunden Hybrid- oder vollelektrische Fahrzeuge fahren: Sie können sich darauf verlassen, dass unsere Ladegeräte ununterbrochen Strom liefern und so die Zufriedenheit Ihrer Kunden erhöhen.
![Intelligente Ladestationen für Elektrofahrzeuge für Hotels](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Fibox-EVC-Pictograms-2023-87x87_02-RGB.png?width=247&height=248&name=Fibox-EVC-Pictograms-2023-87x87_02-RGB.png)
Für hohe Ansprüche
Ganz gleich, ob Sie Ihren Kunden eine kostenlose Lademöglichkeit bieten oder mit Ladediensten zusätzliche Einnahmen erzielen möchten: Wir haben die perfekte EV-Ladelösung für Sie. Unser umfassendes Angebot an Ladestationen für Elektroautos eignet sich für Parkflächen beliebiger Größe. Sie haben die Wahl!
![Hochwertige Ladestationen für Elektrofahrzeuge für Sportzentren](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Fibox-EVC-Pictograms-2023-87x87_03-RGB.png?width=248&height=248&name=Fibox-EVC-Pictograms-2023-87x87_03-RGB.png)
Made in Finland
Als Unternehmer verstehen wir, dass Sie zuverlässige Ladelösungen benötigen, auf die Sie sich rundum verlassen können. Deshalb unterstützen wir Sie gemeinsam mit unseren Partnern vom Projektbeginn bis zur Nachbetreuung. Unsere Ladestationen sind von höchster Qualität und wurden von einer unabhängigen Stelle eingehend getestet und zertifiziert, um maximale Sicherheit für Ihre Kunden, deren Fahrzeuge und Ihr Gelände zu gewährleisten.
INVESTITIONEN IN DIE LADEINFRASTRUKTUR FÜR ELEKTROFAHRZEUGE BIETEN SOWOHL KURZFRISTIGE ALS AUCH LANGFRISTIGE VORTEILE IN EINER SICH VERÄNDERNDEN MOBILITÄTSLANDSCHAFT.
Kunden gewinnen und neue Einnahmen generieren
Mit dem wachsenden Interesse an Elektrofahrzeugen suchen Kunden zunehmend Geschäfte auf, die über eine Ladestation für Elektrofahrzeuge verfügen. Durch Bereitstellung dieser Ladepunkte können Händler solche Kunden anziehen und an sich binden. Gleichzeitig können sie ihren Umsatz steigern, da viele EV-Fahrer es vorziehen, während des Einkaufs, beim Sport oder anderen Freizeitaktivitäten ihr Elektroauto aufzuladen.
So lassen sich durch den Stromverkauf zusätzliche Einnahmen generieren.
![Neue Kunden mit EV-Wallbox](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Commercial1.png?width=500&height=308&name=Commercial1.png)
Gesetzliche Anforderungen erfüllen
Regierungen auf der ganzen Welt erlassen Vorschriften, nach denen Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck reduzieren müssen. Ein Weg, dies zu erreichen, ist die Investition in eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. So können Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsverpflichtung und die Konformität mit Vorschriften demonstrieren..
![Nachhaltigkeitsziele mit EV-Ladestationen](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Commercial2.png?width=500&height=308&name=Commercial2.png)
Bereit für die Zukunft
Der Trend zur Elektromobilität dürfte weiter zunehmen. Unternehmen, die in eine Ladeinfrastruktur für Elektroautos investieren, sind schon heute für diesen Wandel gut gerüstet. Diese Investitionen lassen sich zudem monetarisieren, indem sie Ladedienste für Verbraucher und Geschäftskunden anbieten. Denn kommerzielle Ladestationen sind wichtig für Autofahrer, die nicht zu Hause laden können oder oft unterwegs sind.
![Durch das Anbieten von E-Ladestationen weiter im Geschäft bleiben](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Commercial3.png?width=500&height=308&name=Commercial3.png)
WIR HABEN ALLES, WAS SIE BRAUCHEN
Zertifiziert und sicher in der Anwendung
An gewerblichen Standorten ist es besonders wichtig, dass die Ladevorgänge einer starken Beanspruchung standhalten, da die Ladevorgänge normalerweise nicht gleichmäßig über den Tag verteilt sind, sondern in der Regel dann stattfinden, wenn die Leute zur Arbeit gehen, Hobbys nachgehen und Einkäufe erledigen. Alle unsere Ladeprodukte werden nach Industriestandards hergestellt und von Dritten zertifiziert. Ihr Einsatz ist auch bei schwierigen Wetterbedingungen und im Dauerbetrieb stets sicher.
![Sichere Wallbox für den gewerblichen Gebrauch](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/shopping2.jpg?width=1486&height=988&name=shopping2.jpg)
Optimales Laden und faire Abrechnung
Für größere Parkflächen bieten wir Produkte an, die über ein Lastmanagement für die Energieverteilung verfügen. Das Lastmanagement stellt sicher, dass die Ladeleistung innerhalb der zulässigen Grenzen bleibt.
An vielen gewerblichen Standorten wird der Ladevorgang auf der Grundlage des Energieverbrauchs abgerechnet. Um eine faire Verrechnung zu gewährleisten, sollten die Ladegeräte über eine MID-Zulassung verfügen. Außerdem muss der Verbrauch direkt an den Ladegeräten ablesbar sein. Der Abrechnungsprozess kann durch die OCPP-Schnittstelle, die das Outsourcing der Fakturierung an einen Dienstleister ermöglicht, weiter vereinfacht werden.
![Bester E-Ladelösung für den gewerblichen Gebrauch](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/shopping3.jpg?width=1486&height=988&name=shopping3.jpg)
Gewährleistung und Support
Unsere Ladeprodukte sind langlebig und von hoher Qualität. Darauf gewähren wir eine Garantie von bis zu drei Jahren. Wir sind für Sie da, wenn Sie Fragen zu Ladestationen haben, beraten Sie gerne, was für Ihr Unternehmen am geeignetsten ist, oder wenn Sie technische Unterstützung benötigen.
![Intelligentes Laden für Unternehmen](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/shopping4.jpg?width=1485&height=986&name=shopping4.jpg)
Robuste Ladelösungen
Je nach Größe Ihres Unternehmens und Ihrer Parkfläche sowie Ihrer Geschäftstätigkeit können die Ladeanforderungen sehr unterschiedlich sein. Deshalb bieten wir Ihnen eine breite Palette an robusten Ladeprodukten mit integriertem Lastmanagement, OCPP-Schnittstelle, RFID-Lesegerät zur Benutzerauthentifizierung sowie mit einem bzw. zwei Ladepunkten an. Sie definieren Ihre Anforderungen, und wir helfen Ihnen bei der Realisierung.
![Robuste Wallboxen für große Parkplätze](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/shopping1.jpg?width=1483&height=993&name=shopping1.jpg)
ZUKUNFTSSICHERE LÖSUNGEN FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ
![Fibox bluEV 11 kW und 22 kW Fibox bluEV 11 kW und 22 kW](https://www.fibox.com/hubfs/EV-Charging/Fibox%20bluEV%20eParking.jpg)
Fibox bluEV
Ein intelligentes und robustes Typ-2-Ladegerät für alle Elektrofahrzeuge für den zuverlässigen und zukunftssicheren kommerziellen Einsatz. Ob in das Backend-System des Dienstleisters integriert oder als Standalone-Ladesäule betrieben, Fibox blueEV garantiert ein modernes und effizientes Ladeerlebnis. Ausgestattet mit integriertem Lastmanagement und Schutzeinrichtungen, bietet diese Ladestation eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für mittlere und große Parkflächen. Mit einer maximalen Ladeleistung von 11 kW bzw. 22 kW erweist sich Fibox bluEV als vielseitige und zukunftsweisende Wahl für Unternehmen, die nachhaltige und hochmoderne Ladelösungen suchen.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb
Wir arbeiten eng mit Experten auf dem Gebiet der EV-Ladetechnik zusammen, um Sie optimal bei Ihren individuellen Ladeanforderungen zu unterstützen. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem unserer Partner auf, um die beste Lösung für Ihren Einsatzfall zu finden.