Robustes EV-Laden am Arbeitsplatz
Die Ladestation Fibox bluEV bietet maßgeschneiderte EV-Ladelösungen, die ganz auf die Bedürfnisse moderner Arbeitsplätze zugeschnitten sind. Profitieren Sie von mehr Bedienkomfort und mehr Nachhaltigkeit, die den Umstieg auf Elektromobilität einfach machen. Entdecken Sie, wie Fibox bluEV die Energieversorgung Ihrer Elektrofahrzeuge am Arbeitsplatz revolutioniert und zu einer grüneren Zukunft beitragen kann.
WARUM FIBOX?
![Intelligente Elektrofahrzeug-Ladestationen für Arbeitsplätze](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Fibox-EVC-Pictograms-2023-87x87_01-RGB.png?width=248&height=248&name=Fibox-EVC-Pictograms-2023-87x87_01-RGB.png)
Für den rauen Alltag
Unsere Ladeprodukte trotzen selbst den härtesten Bedingungen im Dauereinsatz. Mitarbeiter und Besucher kommen und gehen, doch Fibox bluEV sorgt unermüdlich für ausreichend Reichweite für alle E-Autos.
![Erstklassiges Laden für Arbeitsplätze](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Fibox-EVC-Pictograms-2023-87x87_02-RGB.png?width=247&height=248&name=Fibox-EVC-Pictograms-2023-87x87_02-RGB.png)
Volle Power am Arbeitsplatz
Firmenparkplätze stellen besondere Anforderungen an das Laden von E-Autos, da alle Ladepunkte im selben Stromnetz betrieben werden. Faire Abrechnung, Lastmanagement und ein geeignetes Zugangsmanagement sind wesentliche Merkmale, die für ein effizientes Laden auf Gemeinschaftsparkplätzen zu berücksichtigen sind.
![Erstklassiges Laden für Arbeitsplätze](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Fibox-EVC-Pictograms-2023-87x87_03-RGB.png?width=248&height=248&name=Fibox-EVC-Pictograms-2023-87x87_03-RGB.png)
Hergestellt in Finnland
Wir garantieren für unsere hochwertigen Produkte und stehen Ihnen von der Konzeption bis zum After-Sales-Support mit Rat und Tat zur Seite. Alle unsere Produkte sind VDE-zertifiziert und für den Benutzer wie für das Fahrzeug sicher.
Springen Sie ins grüne Zeitalter
Top-Talente anziehen und halten
Viele Arbeitnehmer sind aktiv auf der Suche nach umweltbewussten Arbeitgebern, und das Anbieten von Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge kann ein wichtiges Verkaufsargument für potenzielle Neueinstellungen sein. Darüber hinaus kann die Bereitstellung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge dazu beitragen, die Zufriedenheit und Bindung der Mitarbeiter zu steigern, da die Arbeitnehmer den Komfort und die Kosteneinsparungen schätzen, die das Laden ihrer Fahrzeuge am Arbeitsplatz mit sich bringt.
![Optimiertes EV-Laden für Unternehmen](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Workplace1.png?width=500&height=308&name=Workplace1.png)
Mehr Nachhaltigkeit
Durch das Angebot von Ladestationen für Elektrofahrzeuge unterstreichen Sie das Engagement Ihres Unternehmens für Nachhaltigkeit und verbessern gleichzeitig Ihre CO2-Bilanz. Das ist gut für Ihr Brandimage und zieht umweltbewusste Kunden und Geschäftspartner an.
![Grüner Wandel für Unternehmen](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Workplace2.png?width=500&height=308&name=Workplace2.png)
Zusätzliche Einnahmequellen und geringere Kosten
E-Fahrzeuge sind meist günstiger im Betrieb als herkömmliche Verbrenner, und das Angebot von Ladepunkten kann Ihren Angestellten helfen, ihre Fahrtkosten zu senken. Möglicherweise haben Sie auch Anspruch auf steuerliche Anreize oder Rabatte für die Installation einer EV-Ladeinfrastruktur. Zudem können Sie mit Wallboxen eine zusätzliche Einnahmequelle schaffen, wenn Sie Ladegebühren erheben.
![Vorteile des Angebots von E-Ladestationen für Mitarbeiter](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Workplace3.png?width=500&height=308&name=Workplace3.png)
VIELFÄLTIGE LADEOPTIONEN FÜR FIRMENPARKPLÄTZE
Ladeoptionen für Elektrofahrzeuge (EVs) am Arbeitsplatz werden immer wichtiger, um eine nachhaltige und arbeitnehmerfreundliche Umgebung zu schaffen. Arbeitgeber können dabei aus einer Vielzahl von Ladelösungen wählen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer Beschäftigten gerecht zu werden. Eine gängige Option sind Level-2-Ladestationen (von 3–22 kW), die dank einer moderaten Ladegeschwindigkeit bestens für die typischen Ladezeiten während eines Arbeitstages geeignet sind. So können Mitarbeiter ihre Elektroautos bequem am Arbeitsplatz laden, was die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen fördert.
Außerdem gibt es für Unternehmen, die eine Elektrofahrzeugflotte unterhalten, verschiedene Ladelösungen. Level-2-Ladestationen können mit ihrer moderaten Ladeleistung den Fuhrpark über Nacht oder zwischen den Schichten aufladen. Für Firmen mit einem großen E-Fahrzeugbestand und zeitkritischen Abläufen kann die Installation von DC-Schnellladegeräten sinnvoll sein.
Mit dem Angebot umfassender EV-Ladelösungen können Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsinitiativen unterstützen, die Transportkosten senken und einen Beitrag zu einer weltweit saubereren und grüneren Zukunft leisten.
Wie wirken sich die unterschiedlichen Ladeleistungen in Kilometern aus?*
*Im Durchschnitt liegt der Verbrauch eines Pkws bei 20 kWh/100 km. Dieser schwankt jedoch je nach Fahrzeug und Einsatzbedingungen.
HOCHWERTIGE LADEPRODUKTE FÜR ARBEITSPLÄTZE
Zuverlässige und sichere Ladelösungen
Von unabhängigen Stellen zertifizierte EV-Ladegeräte bieten Sicherheit beim Aufladen auf Firmenparkplätzen. Die Ladestationen Fibox bluEV verfügen über alle erforderlichen sowie zusätzliche Sicherheitskomponenten, die gewährleisten, dass ihre Benutzung sicher ist und allen Sicherheitsstandards entsprechen. So sind sie kostengünstig zu installieren und bieten sowohl dem Betreiber als auch dem Fahrer des Elektroautos größtmögliche Sicherheit.![Robuste Wallboxen für den geschäftlichen Einsatz](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/tuki.jpg?width=1484&height=992&name=tuki.jpg)
Optimales Laden und korrekte Abrechnung
Für Firmenparkplätze ist es entscheidend, dass die kombinierte Ladeleistung die Grenzen des Stromanschlusses nicht überschreitet. Insbesondere für größere Parkflächen empfehlen wir unsere Varianten, die ein Lastmanagement für die Energieverteilung bieten.
Am Arbeitsplatz erfolgt die Abrechnung für das Aufladen des Autos meist auf Basis des Stromverbrauchs. Für eine ordnungsgemäße Fakturierung müssen die Ladegeräte MID-zugelassen sein, und der Verbrauch muss direkt am Ladegerät abgelesen werden können.
![Optimaler EV-Lader für das Büro](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/optimaalinen%20lataus.jpg?width=1484&height=991&name=optimaalinen%20lataus.jpg)
Gewährleistung und Support
Unsere Ladeprodukte sind langlebig und von hoher Qualität. Darauf gewähren wir eine Herstellergarantie von bis zu drei Jahren. Wir sind für Sie da, wenn Sie Fragen zu Ladestationen haben, beraten Sie gerne, was für Ihr Unternehmen am geeignetsten ist, oder wenn Sie technische Unterstützung benötigen.
![Sichere EV-Box für alle Elektroautos](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/turvallinen%20k%C3%A4ytt%C3%B6.jpg?width=1484&height=989&name=turvallinen%20k%C3%A4ytt%C3%B6.jpg)
Robuste, langlebige EV-Ladelösung für Ihre Bedürfnisse
Die Rechnungsstellung und die Benutzerverwaltung können Sie je nach Ihren Präferenzen und Ihrem Anwendungsfall entweder an einen Dienstleister auslagern oder selbst übernehmen. Die Ladegeräte sind mit Energiezählern und RFID-Lesegeräten sowie Karten zur Zugangsbeschränkung ausgestattet. Alle Produkte verfügen außerdem über eine OPCC-Schnittstelle, über die sie leicht in die Systeme von Dienstleistern eingebunden werden können.
![Gute EV-Ladelösung für Gewerbeparks](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/kest%C3%A4v%C3%A4%20ratkaisu%20tarpeisiisi.jpg?width=1480&height=988&name=kest%C3%A4v%C3%A4%20ratkaisu%20tarpeisiisi.jpg)
EINE CLEVERE LÖSUNG FÜR DAS LADEN AM ARBEITSPLATZ
![Laden am Arbeitsplatz Laden am Arbeitsplatz](https://www.fibox.com/hubfs/EV-Charging/Fibox%20bluEV%20two%20cars.jpg)
Fibox bluEV
Ein intelligentes und robustes Typ-2-Ladegerät für alle Elektrofahrzeuge für den zuverlässigen und zukunftssicheren kommerziellen Einsatz. Ob in das Backend-System des Dienstleisters integriert oder als Standalone-Ladesäule betrieben, Fibox blueEV garantiert ein modernes und effizientes Ladeerlebnis. Ausgestattet mit integriertem Lastmanagement und Schutzeinrichtungen, bietet diese Ladestation eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für mittlere und große Parkflächen. Mit einer maximalen Ladeleistung von 11 kW bzw. 22 kW erweist sich Fibox bluEV als vielseitige und zukunftsweisende Wahl für Unternehmen, die nachhaltige und hochmoderne Ladelösungen suchen.
Kontaktieren Sie unseren Vertrieb
Wir arbeiten eng mit Experten auf dem Gebiet der EV-Ladetechnik zusammen, um Sie optimal bei Ihren individuellen Ladeanforderungen zu unterstützen. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem unserer Partner auf, um die beste Lösung für Ihren Einsatzfall zu finden.