Den nye transparente dør fra ARCA-serien: Løsningen på synlighedsudfordringen
Hurtigere inspektioner. Mere sikker drift. Smartere design.
Hos Fibox begynder innovation med at lytte til vores brugere, samarbejde på tværs af teams og gøre det svære nemt. Denne filosofi har været styrende for ARCA-serien; holdbare, korrosionsfrie polykarbonatskabe, som man har haft tillid til på tværs af brancher siden 2012.
Nu, i begyndelsen af 2026, tager vi ARCA videre med den transparente dør, der er designet til at skabe klarhed, sikkerhed og effektivitet i moderne elektriske installationer.
Historien om ARCA begyndte for mere end et årti siden, da vores team opdagede et voksende behov for større og mere robuste skabe, der kunne udkonkurrere stål og polyester i barske miljøer. Som Allan Schultz, Produktchef hos Fibox, husker det:
"Jeg tog selv ud til 119 kunder rundt omkring i Europa, fordi jeg gerne ville høre direkte, hvad de havde brug for. Konklusionen var klar: Korrosionsbestandighed, holdbarhed og fleksibilitet var ikke til forhandling. Det var sådan, ARCA blev født."
ARCA-kabinetterne blev hurtigt en af Fibox' mest succesfulde produktserier, som man havde tillid til på grund af deres styrke, UV-stabilitet, slagfasthed og pålidelighed under selv de hårdeste forhold.
Men efterhånden som teknologien udviklede sig, opstod der nye brugerbehov. Flere elektroniske skærme, HMI'er, LED-indikatorer og intelligent automatisering betød, at kunderne ønskede at overvåge systemer uden at åbne kabinetterne. Det var den gnist, der førte til ideen om gennemsigtige døre.
Moderne vedligeholdelse kræver øjeblikkelig statuskontrol uden at gå på kompromis med sikkerhed eller beskyttelse. Schultz forklarer inspirationen bag innovationen:
"Berøringsskærme og displays er overalt i dag, og de skal beskyttes. Men brugerne har også brug for at kunne se dem. Derfor blev transparens afgørende: Man ønsker ikke at gå på kompromis med sikkerheden ved at åbne døren, men man har stadig brug for synlighed."
Anssi Savelius, Global R&D Direktør hos Fibox, arbejder tæt sammen med Schultz om den transparente dør, og han fremhæver brugernes fordele:
"Med den transparente dør kan en vedligeholdelsesmedarbejder straks tjekke skærme eller advarselslamper uden at røre ved skabet. Det betyder færre risici, bedre sikkerhed og hurtigere reaktioner."
Disse fordele kommer til udtryk på tværs af flere brancher, fra bygningsautomatisering og vedvarende energi til spildevand og affald, fabriksautomatisering og trafikstyringssystemer. Den transparente ARCA-dør giver dig mulighed for visuelt at bekræfte systemstatus med det samme, hvilket reducerer spildtid, undgår unødvendig åbning og understøtter både effektivitet og sikkerhed.
At skabe den transparente ARCA-dør handlede ikke bare om at lave et klart panel. I stedet handlede det om at gentænke hele designet for at opnå bedre ydeevne og effektivitet. Som Schultz fremhæver:
"Vi kan installere denne dør på én gang i modsætning til den gamle metode, hvor vi skar et hul og limede et vindue i. Det betyder hurtigere levering, stærkere slagfasthed og en bedre pris for vores kunder."
Denne sømløse, enkeltstøbte enhed forbedrer dørens slagfasthed og tæthedsklasse betydeligt, samtidig med, at den strømliner produktionen. I modsætning til stål- eller glasfiberskabe, der kræver et indlimet vindue, er ARCA's transparente dør en mere robust og omkostningseffektiv løsning.
For at sikre holdbarhed udendørs er døren lavet af et røgfarvet polykarbonatmateriale. Denne diskrete farvetone fungerer som beskyttende solbriller: holder UV-stråler ude, forhindrer materialet i at gulne eller blive uklart og sikrer et klart udsyn i mange år.
Fordelene serveret på et øjeblik
Brugernes fordele strækker sig langt ud over forbedret synlighed:
-
Sikkerhed: Inspicér skærme, LED'er og statusindikatorer uden risiko for stød.
-
Holdbarhed: Robust polykarbonat, UV-beskyttelse og høj IK/IP-klassificering sikrer lang levetid.
-
Effektivitet: Hurtig visuel kontrol reducerer spildtid og forenkler vedligeholdelse.
-
Fleksibilitet: Fuldt kompatibel med hele ARCA-sortimentet og tilbehør.
-
Professionelt udseende: Rent, moderne design til krævende installationer.
Alle disse fordele afspejler Fibox' fokus på at gøre livet lettere og mere sikkert for brugerne. Som Schultz udtrykker det: "More transparency, greater impact - det er, hvad den transparente ARCA-dør handler om."
Gør dig klar til fremtidens kabinetter
Den transparente ARCA-dør lanceres globalt i 2026. Den er designet til klarhed, sikkerhed og effektivitet og hjælper brugerne med at se klart, handle sikkert og arbejde smartere.
Kontakt Fibox i dag for at høre, hvordan den transparente ARCA-dør kan understøtte dit næste projekt og sikre, at dine installationer er klar til fremtiden.
VI UDSTILLER PÅ AUTOMATIK-MESSEN
Den 10. - 12. september løber dette års Automatik-messe af stablen, og som altid står vi klar til...
Fibox A/S: 30 år med kapslinger og kabinetter i plast
I 1991 blev Fibox Oy stiftet. Derefter blev vores forretning udvidet til Frankrig i 1992, til...